This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN65C1168E 的技术规格

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682070/sn65c1168e-specification-for-sn65c1168e

器件型号:SN65C1168E

您好!

请提供以下器件型号  SN65C1168E 的详细信息

  1. SN65C1168E 可运行的最大电缆长度。
  2. RS485总线上将连接多少个 SN65C1168E 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    保证 SN65C1168E 能够按照 TIA/EIA-422-B 标准运行。 下图提供了 RS 422器件可处理的一般至至电缆长度与速度。 该器件可在总线线路上提供最大20mA 和-20mA 的建议输出。 被驱动的最大节点数必须符合这些电流阈值。  

    TIA/EIA-422-B 标准

    卢卡斯