This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:Thunderbolt 问题

Guru**** 2486185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680203/tps65983b-thunderbolt-questions

器件型号:TPS65983B

我有一位客户正在使用 TPS65983B 开发 Thunderbolt 3设计。 他对 SPI 接口和他在下面生成的 bin 文件有疑问:

1. 我和另一位工程师一起工作、他也有一个问题。  他在线路上放置了一个来自 Totalphase 的 Aardvark I2C、并看到 I2C 线路轮询地址0x3F。  当他承认它退出时。  这是预期行为吗?

2. 我在中添加 TPS65983B 代码时查看了英特尔生成的 bin 文件。  它在0x0和0xFFC 处有我所期望的指针。  但是、0x1000或0x1FFC 处没有。  第一组也指向低位报头中的 Region 指针。  这是可以的、还是需要根据 TPS65983固件用户指南调整指针?

如果您对客户有任何其他问题、请告诉我。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出一个时间范围来说明您何时能够提供信息?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    1.当您有一个带有 TPS65983B 的全新 PCB 时、SPI 闪存为空。 为了使 TPS65983B 正确引导、它必须在 SPI 闪存中具有有效的完整闪存映像。 这可以通过 Aardvark 上的 SPI 接口进行编程。

    2.对于 TBT 设计、预计使用 Intel 合并工具将 TPS65983B 固件与 Intel TBT 控制器固件相结合、以便两个器件共享相同的 SPI 闪存。 这些指针适用于此应用。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    感谢你的帮助。
    如果客户有任何疑问、我会告诉您。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    客户表示以下意见:

    此时、我可以看到两个器件都从 SPI 闪存加载。  加载期间、Alpine Ridge 向 TPS65983B 发送 I2C 命令。  它包括用0x4的数据写入0x50以及从 0x04 0x83 0x00 0x01和0x06的0x5F 读取。  您能否提供 I2C 寄存器映射、包括这些寄存器包含的位(寄存器0x50和0x5F)?

    我们是否有该器件的寄存器映射? 我在数据表中没有看到任何一个。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这是预期行为。 0x50是数据控制寄存器、0x5F 是83B 中的数据状态寄存器。 TBT 控制器使用这些寄存器来确定存在的连接类型。 主机接口类似于81、82、86的接口、可在此处找到:

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    非常感谢您的帮助!
    如果客户有任何疑问、我会告诉您。
    再次感谢。
    Richard Elmquist