This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:外部振荡器类型正弦波或 CMOS

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682207/tusb4020bi-external-oscillator-type-sinewave-or-cmos

器件型号:TUSB4020BI

你好!

我将使用 具有外部振荡器的 TUSB4020BI 芯片实现板、并可以选择输出振荡器类型-正弦波或 CMOS (已成功测试 CMOS 版本)。

TUSB4020BI 数据表未对此进行任何引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有关于使用正弦波作为 TUSB4020BI 时钟的数据、因此我不建议使用正弦波解决方案。