This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:iso1541

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682055/iso1541-iso1541

器件型号:ISO1541

我们将 在新设计中使用 ISO1541QDRQ1。 数据表文本指出、电源引脚上只需要100N 旁路、但应用手册特别呼吁在电源引脚的2mm 范围内使用10U 电容器。 这是不是一个拼写错误、意味着在2mm 电源引脚的范围内提供100N、还是我们真的需要10U 电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    100nF 的电容应足以在2mm 距离内用于 VCC1和 VCC2上的去耦电容器、10µF 应为拼写错误。 您可以使用100nF、并且不应出现任何问题。


    此致、
    Koteshwar Rao