This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:电源噪声

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681574/sn75dp139-power-s-supply-noise

器件型号:SN75DP139

你(们)好

 

我有一份 SN75DP139数据表(修订版2017年7月)。

 

关于电源噪声,

 

问题1. VCC 引脚(2、11、15、21、26、 33、40、46引脚)?

    (例如:最大50mVpp)

 

此致、

Chiba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件允许的电源噪声未记录在案、但我建议遵循数据表的"电源建议"部分、该部分内容为"使用 VCC 电源轨为 SN75DP139提供110mA 电流、放置四个1uF 电容器、 SN75DP139下方两个0.1uF 电容器和两个0.01uF 电容器靠近 VCC 引脚、所有这些电容器均在 VCC 和 GND 之间并联。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael San、

    感谢您的回复和支持。

    这是否意味着没有交流噪声?
    通常、100mVpp @3.3V 是合理的。 100mVpp 是否可接受?

    此致、
    Chiba。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件应可接受100mVpp。