This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A

Guru**** 2486705 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680881/tfp401a-tfp401a

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:DS90C387ATFP401

您好!

您能不能复查一下这个原理图。

提前感谢。

此致、

Amit Jain

e2e.ti.com/.../7457.DS90C387A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我将查看原理图并最迟在星期三提供反馈。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anyiam、

    谢谢。 我将等待您的反馈。

    此致、
    Amit Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    请检查 U15 (DS90C387A)上的 R20-R27。 我相信这些已经被向后映射。 与 TFP401和 DS90C387A 有关的其他一切看起来都正常。 为便于参考、我在回顾中使用了这两个文档: www.ti.com/.../slla325a.pdfwww.ti.com/.../slla136.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您花宝贵的时间为我们 提供反馈、并纠正我在 R20至 R27方面的错误。

    此致、

    Amit Jain