This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:PWRCTRL_POL

Guru**** 2486725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677848/tusb4041i-pwrctrl_pol

器件型号:TUSB4041I

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TUSB4041I、并有关于 PWRCTRL_POL 的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于引脚9 PWRCTL_POL

我想将 TUSB4041I 和 TPS2001 CDGN (TUSB4041I 的下游)用于 USB 电源降额。
根据数据表 P.34 9.2.2.7时钟、复位和其他、 

"PWRCTL_POL 保持未连接状态、从而导致高电平有效功率使能(PWRCTL1、PWRCTL2、
PWRCTL3和 PWRCTL4)连接到 USB VBUS 电源开关。"

因此、我将引脚9保持开路并使用它、但 PWRCTL1 (引脚4)、PWRCTL2 (引脚3)、PWRCTL3 (引脚1)和 PWRCTL4 (引脚64)均为低电平。

当引脚9被下拉时、引脚4、3、1和64变为高电平并启用电力输送。

它是否是数据表中的正确描述?

请问问题出在哪?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWRCTRL_POL 引脚应保持低电平或高电平、并且在复位后不会切换。 PWRCTRL (1-4)引脚可配置为高电平或低电平、从而允许端口在未连接主机时供电。 如果连接了主机、TUSB4041I 将自动向活动端口供电。

    数据表中的陈述是正确的。 如果 PWRCTRL_POL 保持高电平或未连接(引脚9有一个内部上拉电阻)、则端口可在 PWRCTRL (1-4)为高电平时供电、而不是在 PWRCTRL (1-4)引脚为低电平时供电。 如果 PWRCTRL_POL 通过电阻(1K)保持低电平、则端口可以在 PWRCTRL (1-4)引脚为低电平时提供电源、而不会在 PWRCTRL (1-4)引脚为高电平时提供电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我将向客户提出您的建议。

    如果他有另外一个问题,我会再次向你提出。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已将您的建议发送给客户。

    他还有其他问题。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --

    我对您上次提到的建议还有一个问题、  

    "PWRCTRL_POL 引脚应保持低电平或高电平、并且在复位后不会切换。 PWRCTRL (1-4)引脚可配置为高电平或低电平、从而允许端口在未连接主机时供电。 如果连接了主机、 TUSB4041I 将自动向活动端口供电。"

    kΩ PWRCTRL (1-4)引脚上拉为4.7 μ A、是否可以使用它?

    实际上、我可以通过在 PWRCTRL 1引脚上直接施加3.3V 电压来使用它、因此我认为我在某个地方出错了。
    
    但另一方面、在数据表 P.31 (9.2.2.2下行端口1实现)中、您可以通过上拉来使用电池充电。
    
    下面显示了电路图的相应摘录。 在以下情况下、引脚4未设置为高电平。

    您能告诉我问题是什么以及如何正确使用。

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解你的问题。 是的、可以将 PWRCTL1连接到3.3或使用上拉电阻器连接到3.3。 上拉电阻使控制器可以将该引脚从高电平更改为低电平。 您在上面发布的原理图将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinchi、

    复位时、PWRCTL1/BATEN1作为集线器的输入、根据该引脚上的上拉电阻器启用电池充电。 复位后、该引脚将用作输出、该输出将过驱 PWRCTL1/BATEN1引脚上的上拉电阻。 当用作输出时、PWRCTL1/BATEN1引脚将能够控制电源开关的 EN 引脚。 (4.7kΩ Ω 是一个很好的上拉电阻器、PWRCTL1/BATEN1可直接连接至3.3V)

    当一个故障发生且 OVERCURR1z 引脚被驱动为低电平时、PWRCTL1/BATEN1引脚将被置为高电平有效或低电平有效。 此事件中 PWRCTL1/BATEN1引脚的状态由 PWRCTL_POL 引脚决定。

    此外、只有在两种情况下、如果禁用了电池充电、并且 UFP 上的主机指示集线器打开端口电源或启用了电池充电、端口电源才会打开。 启用电池充电后、您无需连接 UFP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Marik 和 Michael、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当我收到客户的反馈时、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一