This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069:到 Vout 的故障漏极连接

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680505/tps2069-fault-drain-connection-to-vout

器件型号:TPS2069

该器件的数据表建议将故障引脚连接到 Vin。 我看到过 故障线连接到 Vout 以消耗输出电流的设计。 是否可以将故障线路连接到输出? 我们可以做出哪些设计选择来决定是连接到输入还是输出? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不建议将 FAULT 连接到 VOUT。 FAULT 是一个低电平有效的开漏电路、因此需要将其上拉至 Vin 等稳定电压、以便在故障不是资产时 FAULT 引脚始终可以为高电平。 为什么您考虑将 FAULT 上拉至输出端?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。 我只是想澄清一下、因为我看到过采用前面提到的配置的设计。

    第一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Firat、

    感谢您的澄清。 如有任何问题、请随时联系我们。

    此致、
    Bob