This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0034:未接通电源时的输入信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681665/lmh0034-input-signal-when-the-power-is-not-turned-on

器件型号:LMH0034

大家好、

我的客户有以下问题。
我认为没有问题.
是这样吗? 请告诉我。

・问题:

 如果视频信号在某种情况下输入到器件、LMH0034是否会损坏
 在没有打开电源的情况下?  应用电路如下。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakano-San、

    正如您所指出的那样、这应该是正常的。 断电时、SMPTE 电压摆幅不会过高、从而导致器件损坏。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺