This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:MIPI 实现问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681770/sn65dsi85-question-of-mipi-implementation

器件型号:SN65DSI85
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

你(们)好

请回答以下问题吗?

1。

SN65DSI84在60fps 时适用于1920 x 1200。

它是否也可用于60fps 时的1920 x 1080?

2.

它能够为 MIPI 数据通道提供多远的布线长度?

您是否有 MIPI (DSI/CSI)设计指南?

3.

MIPI 有两种类型的标准、即 DSI 和 CSI。

这两个接口是否完全不同?

例如  

是否可以使用 CSI 兼容器件进行显示连接?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    1、是的、它可以在60fps 时用于1920 x 1080。 您可以使用 DSI 调谐器工具来配置器件: www.ti.com/.../DSI-TUNER

    最大布线长度为25-30cm。 您可以参考 EVM 实施指南: www.ti.com/.../sllu221.pdf

    3.是的、DSI 和 CSI 是两个完全不同的接口。 它们彼此不兼容。

    此致、
    I.K.