This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B 枚举问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TPS2044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680526/tusb2046b-tusb2046b-enumeration-problem

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TPS2044

我们有一个使用 TUSB2046B 4端口集线器的电路板设计。 此电路板的先前版本正常工作-新版本来自不同的合同制造商、未正确枚举集线器。

在 Windows 设备管理器中,我得到4个未知设备-每个设备都显示:“Windows 已停止此设备,因为它报告了问题。 (代码43)"。 没有为其中任何一个记录 VID 和 PID。 (仅显示为 USB\unknown。 之前的电路板构建仅显示为单个器件(USB 集线器)。

原理图的轮毂部分已附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    除了4个未知设备之外、是否加载集线器? 下游连接器上是否有15K 下拉电阻器?

    请检查:电源、时钟、挂起输出以及是否启用了下行端口电源。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有下游器件连接到4个端口-它们均处于打开状态。 当然还有15K 下拉电阻器-随附的是 USB 连接器的原理图。 电源和时钟看起来正确。 SUSPND 为低电平。 所有4个 PWRON 输出为低电平(ON)、并且每个端口上有5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    好的、原理图看起来很干净。 似乎原理图和布局没有改变、只是供应商。 是这样吗? 如果是、我将检查是否有良好的散热焊盘连接以及是否安装了正确的电阻器。 如果有1.5K 下拉电阻而不是15K 下拉电阻器、或者类似的电阻器可能会导致重大问题。 连接集线器时、您能否发布 Device Manager 的屏幕截图?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是设备管理器的屏幕截图-有4个与集线器相对应的未知设备。 弹出窗口通过双击第一个(但所有窗口看起来都相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    这与任何常见的 USB 集线器启动问题都无关。 您是否看到100%的下降? 原理图看起来很好、因此看起来有些东西组装不正确。

    您能否从 Microsoft 下载 usbview.exe、以便我们可以看到报告了任何描述符后会出现什么情况? 它的运行方式与设备管理器非常相似、但会报告更多的 USB 数据。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在100个电路板中测试了5个电路板、它们的行为都是一样的。 下面随附的是集线器描述符的 USBView 捕获-集线器下有4个设备显示为未知设备-这4个设备的所有字段均为零。

    我知道的唯一部分是将 TPS2044 5V 输出上的大容量电容器从100uF 更改为33uF -这会产生任何此类影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在下游 DP/DM 线路上似乎被检测为设备连接。 尝试断开连接并确保 ESD 器件正确放置。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 器件似乎存在问题-如果我移除这些端口、则所有端口都可以正常工作。 但是、它是正确的器件(Littelfuse SP3003-02XTG)、似乎组装正确。  此 ESD 包的哪些参数可能会导致类似的症状?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我会确认 PCB 是按设计制造的、可能会出现导致短路/开路的问题。

    此致、
    JMMN