This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:此器件是否支持用于显示 IC 的 MIPI 显示命令集(DCS)命令的组合版本?

Guru**** 2486185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681937/sn65dsi85-does-this-part-support-comversion-of-mipi-display-command-set-dcs-commands-to-display-ic

器件型号:SN65DSI85
主题中讨论的其他器件: SN65DSI86

您好!

IC SN65DSI85是否支持将 MIPI DCS 命令转换为 LVDS? 如果此 IC 不支持、您能否建议是否有支持此功能的 IC? 我尝试使用一些 DCS 命令(SLEEP_IN、SLEEP_OUT)将 MIPI 输入转换为 LVDS 输出、以同时控制显示 IC。 请确认。

谢谢

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rangarajan、

    SN65DSI85不支持 MIPI DCS 命令。 我们的 SN65DSI86支持此命令、但它是从 DSI 到 eDP 的桥接器。

    此致、
    Joel