This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:RS-485中使用的协议

Guru**** 2485555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681894/sn65hvd11-protocols-used-in-rs-485

器件型号:SN65HVD11

我知道 RS-485没有标准/定义的协议、但:

行业中是否存在一些"常用/最常用"的问题?

广泛使用 RS-232 (起始、7/8位、停止)。

使用 MODBUS 是否正常?

感谢您的任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerhard、您好!

    是的、具有起始/停止位和定义的数据位数的简单"UART"样式协议非常常见、并且 MODBUS 也经常使用。 根据应用需求、还提供了一系列不同的协议。 一个常见的线程是空闲状态通常由逻辑高电平状态表示、其中单个低电平位用作"开始"指示器、用于标记已定义长度和结构的帧的开始。 通常有一个主/从层次结构、这样就可以清楚地知道在给定的时间允许哪个发送器驱动总线。 一些应用可能会增加一些复杂因素、例如 CRC 错误检查或其他防撞机制。

    我希望这对您有所帮助-如果您有其他问题、请告知我们。

    最大