This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:Tusb321 -最高结温

Guru**** 2924030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681583/tusb321-tusb321---maximum-junction-temp

器件型号:TUSB321

尊敬的 E2E:

最大结温和外壳温度分别为 TJ、max 和 TC、max 是多少?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最高结温是150摄氏度的最高存储温度。外壳温度将采用以下公式 (环境温度)+(功率耗散)*(RθJC Δ T (top))=外壳温度的顶部、该温度将非常接近环境温度、因为该器件中的功耗非常小(5V 时为100uA 或500uW)。 因此、如果您在建议的最高环境温度下使用此器件、则最大外壳温度应略高于85°C。