This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:可用于在特定条件下进行测试的商用充电器

Guru**** 2485535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681476/tps65986-commercially-available-chargers-to-test-with-for-certain-conditions

器件型号:TPS65986

我们一直在购买各种商用充电器以使用 TPS65986进行测试、但在查找器件以测试我们想要的一些用例时遇到问题。  您是否知道 TI 使用进行测试的任何器件、这将使我们能够测试以下器件:

-具有可变类型 PDO 的电源

-具有电池类型 PDO 的电源

-具有多个 USB-C 端口的电源、可根据连接的灌电流数量调整每个灌电流的可用功率。  例如、一个具有2个 USB C 端口的充电器、如果连接了一个器件、则可提供20V/3A、但如果连接了2个器件、则会降至20V/1.5A。  我们在 Google 上找到了一个双端口22.5w 充电器、但根据端口本身、这似乎有一个固定的功率限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我个人还没有见过具有可变电源或电池电源 PDO 的电源。 我今天在市场上看到的所有电源适配器都使用固定电源 PDO。

    对于根据连接方式改变功率的电源、您可以查看遵循 Apex Creek CH 参考设计的任何2端口 Thunderbolt 坞站。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric