This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:(未记录)未使用引脚的推荐端接

Guru**** 2763675 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677299/hd3ss213-recommended-termination-for-undocumented-unused-pins

器件型号:HD3SS213

你好!

我们使用 HD3SS213对 CSI-2/D-PHY 通道进行多路复用、这与标准用例的用途不同。 因此、在我们的应用中、不使用下面以红色突出显示的信号:

我的问题涉及这些信号的端接、因为数据表仅指出高速通道在内部被拉低20k。 我不确定突出显示的信号是否合格、因此我想仔细检查浮点是否正常或是否需要外部端接-如果是、是哪种信号以及哪种信号?

最后、一个更一般的问题:您是否预见 到将 HD3SS213用于  CSI-2/D-PHY 多路复用的潜在问题?
非常感谢您的帮助、
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩德罗

    将这些引脚保持悬空应该没有问题。 我们没有将此器件用于此类应用、但在查看 CSI/DPHY 规格后、我找不到任何明显的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    非常感谢您的反馈!

    如果您不介意、我还有一个在数据表中没有提到的问题、这超出了一般布局建议:关于差分对、器件是否具有内部长度匹配、或者通道之间的最大差值是通过某种方式量化的? 否则、您能否向我提供每个差分对的相对(或绝对)通道长度表(如果不匹配、也可以在同一对内)?

    此致、
    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗

    该器件进行了一些内部长度匹配、但数据表中有一个名为"线对间输出偏斜"和"线对内输出偏斜"的规格、以解决数据通道中的任何差异。 线对间输出偏斜考虑了通道间的差异(例如 DA1至 DA2)。 线对内输出偏斜是单通道(例如 DA1(p)至 DA1(n))的 P 和 N 之间的差值。 这些规格和附加信息位于 HD3SS213数据表第6.6节中。(www.ti.com/.../hd3ss213.pdf)