Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 尊敬的先生:
我们的客户在跟踪控制器(FPGA/TI USB PHY)和 zEngine (S905D)之间的 USB 总线上看到一些协议数据信息丢失。 (请参阅图1)
TI 是否有任何有关 USB PHY 输出数据[0:7]的规格? (请参阅图2)
是否有关于 TUSB1210的 DATA[0:7]的任何相关详细布局指南?
非常感谢