This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:I2C 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681621/tca9800-i2c-issue

器件型号:TCA9800

我们在设计中测量的 I2C 上升/下降时间波形失败。

当我们插入电缆时、I2C CLK 电压下降(2.6V)。

我们希望使用 I2C 中继器来改善这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    您能否为我们提供故障的原理图和波形、以便我们更好地了解发生了什么?

    此外、TCA9800在 B 侧利用电流源来跟踪哪个侧拉低、如果您将上拉电阻器连接到该侧、则可能会导致检测算法出现问题。 请检查并确保 B 侧没有上拉电阻器(或连接到 B 侧的开关、需要在通道的另一侧使用上拉电阻器)。

    谢谢、

    -Bobby