Other Parts Discussed in Thread: TPS2549
您好、团队:
在连接到 iPhone 时、您能否帮助建议如何在没有 IAP 身份验证芯片组的情况下进行高电流充电?
我的理解 TPS2549可以通过与 CPU 的数据线路连接来支持这一点、但在客户应用中、他们仍然需要数据连接才能实现 U-disk 功能。
需要从 CPU 到 iPhone 的特殊命令?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alpha、
您是否想向我解释什么是 IAP 身份验证? 我在网上找不到任何东西、我团队中没有人听说过这一术语。
对于从连接到 TPS2549的便携式器件进行的检测、它遵循 BC1.2协议、能够实现专用充电端口(DCP)、标准下行端口(SDP)和充电下行端口(CDP)。 这是一个图、显示了每个配置。
DCP 应用通常用于仅关心充电而不关心数据传输的情况、因为 D+和 D-线路短接在一起(例如壁式适配器) SDP 应用用于确实需要数据传输的情况、 但是、提供的电流量并不是很重要、因为 SDP 在5V 时只能提供最大500mA 的电流(例如闪存驱动器/外部硬盘驱动器)。 最后、当您希望能够传输数据、但也能以更高的速率充电时、您可以使用 CDP 应用、因为您可以提供高达1.5A 的电流(例如用于电话连接的笔记本电脑端口)。
至于器件之间用于确定进入哪种模式并允许手机开始充电的命令、所有操作都是在 TPS2549内部完成的。 我将举例 说明 BC1.2源器件(TPS2549为源器件)与便携式器件之间的通信。 便携式设备通过在共享 D+线路上发送信号来启动对话。 源器件会检测到这一点、并在 D-线路上发回响应。 便携式设备接收到此响应、并验证 D+和 D-线路是否未短接在一起(DCP 模式)、它会通过 D-线路发回另一个信号。 源器件通过 D 线接收此信号、但不发回响应。 由于便携式设备从未在 D+线路上收到过信号、因此它知道 D+和 D-线路未短接在一起、因此处于 CDP 模式。
我相信这可以回答你的问题。 如果是、请单击此已解决我的问题以关闭此主题。