尊敬的先生/女士:
我正在使用 DP83867ISRGZR 设计10/100/1000以太网端口。
25MHz 时钟来自我的 FPGA 输出(2.5V 方波)。 在进入 DP83867之前、它 会经过一个通道连接多通道黄油。 缓冲器输出也为2.5V。 从缓冲器输出端、它通过33.6ohm 串联电阻器连接到 DP83867 XI 引脚。 因此、XI 引脚上的时钟在 2.5V 时为25MHz 方波。 XO 引脚保持开路(NC)。
根据 数据表、如果时钟处于2.5V 电平、则使用电容分压器(28pF 串联、28pF 接地)将电压电平降低至大约1.8V。 这是建议还是强制性的? XI 引脚的2.5V 时钟输入是否 会损坏 DP83867器件?
如果我们将25MHz 2.5V 方形时钟信号直接馈送到 XI 引脚、会发生什么情况? 在此类设计中、我们发现 大多数 DP83867器件 工作正常、但 有一些器 件不工作。 对于不工作的设备、在查询其 ID 时返回了无效的 PHY ID。 我们探测 MDC/MDIO 信号、它们的波形和时序 看起来不错。 我们不理解为什么 DP83867未返回有效 ID。 2.5V 时钟是否可能会对器件造成不良影响(例如损坏)、尽管大多数器件能够承受并正常工作。
XI 引脚的输入端的绝对输入电压电平是多少? 请注意、我们使用1.1V 和2.5V 为 DP83867供电。
我们的设计处于关键路径、非常感谢您的帮助支持!
非常感谢!
文波