This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:由 TI PD 产品设计参考提供支持的 DP83848

Guru**** 2928750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679837/dp83848i-dp83848-powered-by-ti-pd-products-design-reference

器件型号:DP83848I

您好 TI 人、

  您是否会为 TI PD 产品供电的 DP83848提供一些设计参考? 我 在 ti.com,but 上查找了、但我没有找到任何东西。

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    请查看此 EVM: www.ti.com/.../DP83848I-POE-EK
    此外、请查看我们的 PD 产品页面: www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ross:
    感谢您的回复。 您是否有更详细的资料? 例如 sch 和 PCB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    不幸的是,我没有。
    但是、PoE 产品文件夹中有许多 PoE 参考设计。
    如果您使用可用的器件进行原理图捕获、PoE 团队和 PHY 团队可以在完成后对其进行审查。