This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:开关稳压器3.3伏电源的连接问题

Guru**** 2855340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680834/dp83848c-connect-issue-with-switching-regulator-3-3-volt-power-source

器件型号:DP83848C

大家好、

我使用 dp83848 IC 与 stm32f407微控制器进行以太网通信

在电路板中、我从用于以太网和控制器的开关稳压器 LM2596-3.3V 获取了3.3V 电源

最初工作正常、并与 LAN 建立了通信

现在、它不能与开关电源配合使用、但它使用的是(Mikro E)编程器套件中的线性电源

(我认为它是一个线性电源)

那么,我如何解决这个问题,请帮助...

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ramasubu:

    请向我们发送原理图。 您是否具有建议的去耦合?
    您说它最初是在工作的、但现在不再工作了、什么改变了?
    最初工作意味着什么? 即链路、帧传输?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、

    最初发生帧传输、现在未发生(链路建立没有问题)

    不确定我是否使用了建议的去耦电容器

    我参考 了我的设计的 st 开发套件原理图  

    请在此处找到我所附原理图的一部分

    e2e.ti.com/.../KRYO300_5F00_Main.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ramasubu:

    您能否向我发送0x0到0x1F 的寄存器转储?
    此外、从工作时间到工作时间、还有什么变化?
    从您的初始注释中、似乎什么也不做。
    它是否仅适用于 LDO? 或者它确实可以与开关配合使用、但现在只能与 LDO 配合使用?
    您能否跨 TD+/-引脚和 RD+/-引脚发送具有100欧姆端接的 MDI 波形的屏幕截图?