This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:输入电容

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679588/am26lv31-input-capacitance

器件型号:AM26LV31

您好!

我们的客户尝试使用 AM26LV31IDR、他们希望知道

1A、2A、3A 和4A 引脚的输入电容。

他们说、他们的电路设计需要这些信息。

您可以提供此信息吗?

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiro、

    遗憾的是、此信息不易获得。 为了提供最准确的答案、我需要订购此器件的样片并在实验中测量输入电容。 请留出2至4个工作日、以便样本到达并完成测量。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、您好!

    感谢您的考虑、

    我将要求客户等待大约1周才能获取信息。

    谢谢、此致、

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIRO-SAN、

    测得的所有输入引脚的输入电容约为5pF。 有关测量值、请参阅下表。

    输入电容(pF)
    频率
    1MHz
    10MHz
    32MHz
    1A
    5.14.
    5.06
    5.08
    2A
    4.84.
    4.82.
    4.81.
    3A
    4.92.
    4.89
    4.87
    4A
    4.98
    5.06
    5.05

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、您好!

    非常感谢您获取数据、这对客户非常有帮助!

    我会立即将其发送给他们。

    此致、

    HIRO