请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK2501 您好!
我没有从数据表中正确获取它、但希望找到解决我的问题的解决方案:
我在125MBit/s 下获得了14个数字信号
所有信号都是不同的源、彼此无关。
我希望通过光纤链路传输这14个信号、并将它们再次拆分为14个并行数据端口。
但我还没有看到如何初始化和同步 TLK2501。
两个 TLK2501之间的同步是通过逗号检测实现的?
这是自动发生的吗?
或者、我是否必须等待 TLK2501同步、然后打开我的数据输入?
或者、我是否必须在输入端提供逗号模式?
我没有 FPGA、也没有生成任何特定并行图形的选项。
在另一篇文章中、我已经看到只需要切换某些引脚。
遗憾的是、我没有明白这需要怎么做。
`d 您能提供一些信息、我可以在其中获得更多详细信息、我真的很高兴。
此致、
Robert