This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:I2C 读取/写入问题- TMDS181

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680883/tmds181-i2c-read-write-issue---tmds181

器件型号:TMDS181

尊敬的 AE 团队:

我的客户正在使用 TMDS181、并报告了 I2C 读取/写入问题。

1、使用逻辑分析仪检查了 I2C 读取/写入时序、该时序可与数据表中的时序要求相匹配。

2、但当系统上电时读取寄存器、读取结果第一次是正确的;再次读取同一寄存器时、读取结果是错误的。

3、当系统上电时写入寄存器、那么该寄存器的读出结果也是错误的。

4、客户提到他们遵循了数据表 P33、8.5.1中的读写操作。

因此、我提供了如下的读/写操作、以供您发表意见:

阅读:

写入:

 \

谁可以帮助我解决此问题? 谢谢。

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    I2C 对器件的读/写访问速度是多少?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是200K。

    您能否根据客户的读/写操作帮助在实验室进行验证? 谢谢。

    我想通过电子邮件与您联系、以查看原理图。 谢谢。

    此致

    伊文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    您能告诉我您的电子邮件地址吗?您也可以通过 iven-xu@ti.com 与我联系吗?
    我想与您分享原理图、供您查看。
    我也在内部帮助链接中提交了此问题、您能否帮助您加快检查此问题、因为此项目刚刚迁移到 MP。

    我想您是否可以帮助进行以下测试:
    您可以使用我们的 TMDS181EVM 在客户的读/写程序之后执行读/写操作吗?
    或者、您能否仅使用我们的 TMDS181EVM 来测试读取/写入操作并通过逻辑分析仪捕获 I2C 时序? 供客户参考以进行调试。

    感谢您的回答。

    此致
    徐文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    您能帮我检查问题并提供建议吗? 谢谢。

    此致

    徐文