This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06-Q1:N.C. (无连接)引脚

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680462/tpd4e05u06-q1-n-c-no-connect-pins

器件型号:TPD4E05U06-Q1

大家好、

我要求澄清 TPD4E05U06-Q1的 N.C.引脚。 我意识到这些引脚允许信号布线为直通布线、但尚不清楚1)在原理图上应如何布线、2)在 PCB 上应如何连接这些引脚

对于编号(1)、您在引脚说明中提到:

但是、在应用示例中、不是将任何东西连接到这些引脚、而是连接到这些引脚:

因此、如果我想使用这些"无连接"引脚进行直线布线、那么它们是否实际连接到信号线(在这种情况下、不应被视为无连接引脚)。

对于数字(2)、在实际布局中、信号似乎位于引脚焊盘下方、但我无法判断信号是否实际以电气方式连接到引脚? 这些引脚是否应物理连接到信号布线? 如果是、这也与"无连接"引脚不对应。

如果信号不以电气方式连接到这些引脚、而信号位于顶层、那么这些引脚和布线之间是否应该有一个屏蔽层、以确保它们不被连接? 但这与原理图相反。

感谢您的见解。

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared、
    由于它是一个无连接引脚、因此可以连接到您想要的任何设备。
    如果您不想连接它们并以不同的方式布线、则由您决定。
    但是、使用这些差分迹线时、为了保持信号完整性、通常允许您直接穿过封装。 这意味着您将到达另一侧的引脚。
    如引脚功能说明中所述、这些引脚可用于直通布线、保持悬空或接地。 您的电路设计完全可以更轻松地完成。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    好的、谢谢。 为了进行确认、我了解实施情况如下:

    1、原理图中的 D+/D-信号可以连接到无连接引脚
    2.无连接引脚可以电气连接到布局中的 D+/D-线路

    您能确认我的理解是否正确吗?
    谢谢、
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared、
    是的、没错。 这只是一种简化布局的方法。

    此致、
    Cameron