This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A 33Ohm 输出电阻器

Guru**** 2776625 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681440/tfp401a-tfp401a-33ohm-output-resistors

器件型号:TFP401A

大家好、我将使用 tfp401a 芯片来投影 LCD 显示驱动程序。
我正在尝试弄清楚我在许多原理图中看到的数字输出总线上33欧姆电阻器的用途。

数据表中没有任何信息、由于这些信息并不总是出现在我所见的每个驱动器设计中、我想知道为什么会有这些电阻器。

谢谢。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    33欧姆电阻器可通过降低边沿速率来帮助降低 EMI、但它们并不是显式必需的。

    此致、
    I.K.