This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:在12位模式下、DS90UB914A 从913A 接收到10位数据时的行为

Guru**** 2484685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678275/ds90ub914a-q1-behavior-when-ds90ub914a-received-10bit-data-from-913a-in-12bit-mode

器件型号:DS90UB914A-Q1

大家好、

我们的客户正在使用具有10位模式的913A 和914A。

他们假设914的 MODE 引脚由于某些异常而对 GND 短路、并设置为12位模式。

在913A 中发送正确的10位数据时、914A 如何处理此数据?

在实验中,914A 输出数据或不输出的情况似乎是这样。

他们 希望914A 能够判断数据格式不正确。

否则、914A 是否处理低10位12位以及输出数据和同步?

还是914A 将12位分类为完全随机的数据和输出?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    PCLK 频率是多少? 您能解释一下 MODE 引脚异常以及它设置为哪种12位模式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    感谢您的支持。
    PCLK 为94.5MHz。
    在异常情况下、它处于12位 LF 模式。

    此时、图像被中断或输出了颜色受干扰的图像。
    因此、通信是间歇性建立的、似乎正在读取一些数据。

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    是否有此问题的更新?

    在这种情况下、914A 如何处理高速正向通道上的图像数据?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    我想知道914A 在12位 LF 模式设置中接收10位模式图像时是否能够检测到错误。
    如果错误标志等无法检测到它、我只需查看输出映像、但我想知道当时如何处理数据。

    你有什么想法吗?

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在这里补充我之前的答复。 由于模式捆绑仅在器件启动时发生、因此处理器可以尝试读取914模式寄存器0x1F 并确定是否设置了正确的模式。 否则、处理器可以通过写入0x1F 覆盖模式、从而解决此问题。

    914没有此错误检测功能。 913/914依赖模式设置在10位、12位 LF 和12位 HF 之间切换。 每种模式都有不同的帧结构。  

    12LF 模式下的最大 PCLK 速度为50MHz。 在您的异常情况下、PCLK 速度太高、这将导致数据溢出。 这可能是您看到数据损坏或没有数据输出的原因。  

    如果 PCLK 低于50MHz、在12LF 模式下、914将假定传入数据为12位格式。  如果提供10位数据、914将仅输出这10位+Sync。

    此致、

    蔡夏利