This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:EOL

Guru**** 2928260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001, TPD8S009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679986/tpd2e001-eol

器件型号:TPD2E001
主题中讨论的其他器件: TPD8S009

您好!

您能否为我提供 TPD2E001 IC 的预期 EOL。  

我们计划将这些芯片集成到我们的设计中、并想知道是否有可能在 near 功能中出现生命周期结束问题。

这些 IC 是否适用于医疗应用?

谢谢、此致、

Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我相信近期内没有计划将其停产。
    这取决于医疗标准。 您是否知道您测试的标准是什么、或者主要要求是什么?
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您有关 EOL 的信息。
    我还在寻找 TPD8S009的预期 EOL。

    我们正在实施内窥镜。

    谢谢、此致、
    Nishmitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也没有计划使 TPD8S009停产。

    谢谢、

    Moe Garcia

    http://www.ti.com/esd