This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:VDE 报告

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680708/ucc21520-vde-report

器件型号:UCC21520

你(们)好,先生  

以下链接是 UCC21520的 VDE 报告  
我是否可以知道哪个文档描述了2.10.5.8? 请帮助提供下载链接  

http://www.ti.com/lit/ml/szzq123h/szzq123h.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的提问-我是高功率驱动器组的应用工程师。

    我认为这是 IEC 60950标准中的一项条款。 明天我将与另一位团队成员确认。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    期待您的回复
    硅实验室可以提供更多详细数据,请帮助检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我想知道这个问题有什么好的新问题

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我能够与一些团队成员交谈、并确认这是引用 IEC 60950文档的一段内容。 此国际标准文档可在线购买(webstore.iec.ch/.../4020&preview=1)。 如果您有进一步的问题、我们可以将其脱机。

    此致、
    John