This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:DS25BR120传输特性

Guru**** 2484675 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681408/ds25br120-ds25br120-transmission-characteristics

器件型号:DS25BR120

您好!

我正在寻找人来识别 DS25BR120组件的传输特性。 我将通过长度为125英尺的三轴电缆传输大约50欧姆的信号。 实质上、我希望了解该 IC 是否非常适合。 数据表显示该组件能够通过金属电缆传输、但不会提供此类特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarel、

    DS25BR120适用于100 Ω 电缆。  它可以传输到50欧姆电缆中、但信号振幅将低于正常值。

    实际传输距离将取决于多种电缆变量。  您知道所需数据速率下单位长度的电缆衰减吗?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    感谢您的更新。 如果是这种情况、这可能不起作用。 衰减为每英尺25pF。 我将查看这个、看看会发生什么情况。 感谢您的更新。