This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1的底层驱动程序

Guru**** 2484675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681181/linux-ds90ub953-q1-underlying-driver-of-ds90ub953-q1

器件型号:DS90UB953-Q1

工具/软件:Linux

降级:

     我的客户在他们的解决方案中使用 DS90ub953 /964、前面是摄像头+ ISP、他们想知道我们是否可以为他们提供 Linux 系统的相关底层驱动程序。 请给我评论。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我们没有为您的客户提供驱动程序。 对于 UB96x、它可以根据内部寄存器匹配不同的视频输入格式。
    有关详细信息、我们在 d/s 中提供了寄存器设置示例、EVM 板用户指南还提供了有关如何根据系统设计参考请求设置内部寄存器的详细脚本。


    此致、
    Steven