This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:最大 电流消耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680995/sn65hvd73-max-current-consumption

器件型号:SN65HVD73

您好,

我想知道 SN65HVD73器件的最大电流消耗、其中 UART 的最大速度为5Mbps。

我还想知道电缆属性如何影响器件的信号和功耗因素?

如果我获得任何可以参考的技术文档、那就更好了。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、
    您可以参阅此应用手册(www.ti.com/.../snoa233b.pdf)进行计算。 在 IC 电源和负载直流电源的基础上,您可以将负载交流电源估计为2*2*C*f*Vcc*VOD。 其中 C 是总线引脚的差分电容器、包括器件寄生电容器和负载电容器。 在您的情况下、该值随电缆长度而变化。 f 是数据速率的一半。 VCC 为3.3V、VOD 约为2V、具体取决于您的端接电阻。 除非电缆很长、否则负载交流电源的值看起来非常小(与其他电源相比)。 如果是这种情况、您可以使用数据表第7页的表7.6进行估算。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复、但您共享的应用手册链接未打开。它会显示错误消息。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    很抱歉、我修复了链接。 您能再检查一下吗?

    此致、
    Hao