请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65986
我需要更新 TPS65986 EVM (带 DP 分线板)、以支持20V 拉电流和 DP 拉电流(拉电流侧板) 以及20V 灌电流和 DP 灌电流(灌电流板)。 是否有人可以向我发送更新 后的配置文件以及有关更新 EVM 的简要教程?
谢谢、
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TPS65986
我需要更新 TPS65986 EVM (带 DP 分线板)、以支持20V 拉电流和 DP 拉电流(拉电流侧板) 以及20V 灌电流和 DP 灌电流(灌电流板)。 是否有人可以向我发送更新 后的配置文件以及有关更新 EVM 的简要教程?
谢谢、
Dan
Dan、您好!
请确保您使用的是 TI.com 上最新版本的配置工具。 对于 DP 拉电流/20V 拉电流板、您可以从 TPS65986 DFP 模板开始。 通过该选项、您可以更改拉电流功能寄存器、并确保有20V 拉电流 PDO 可用。 对于20V 接收器和 DP 接收器板、您可以从 TPS65986 UFP 模板开始、并确保在接收器功能寄存器中具有20V 接收器 PDO。
当您打开应用程序自定义工具时、您可以在单击 Project -> New project 时筛选我们的模板。
如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"
谢谢、
Eric