This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:TPS2062与 TPS2062-1之间的差异

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2066, TPS2066-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680492/tps2066-difference-between-tps2062-and-tps2062-1

器件型号:TPS2066

你(们)好

您能告诉我们 TPS2066DGNR-1和 TPS2066DR 之间的区别吗?

我认为 TPS2066-1具有放电控制、但 TPS2066不具备...

您能否指出 TPS2066-1和 TPS2066之间的差异?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 从关键特性来看、TPS2066-1具有输出放电、但 TPS2066没有。
    无需再强调。

    谢谢。
    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    让我添加封装信息。

    TPS2066DR 和 TPS2066DGNR-1之间是否存在差异、但耗散额定值除外?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS2066DR 的封装为 SOIC (D)|8、TPS2066DGNR-1的封装为 MSOP-PowerPAD (DGN)|8。 如前所述、由于 TPS2066DGNR 具有散热焊盘、但 TPS2066D 没有散热焊盘、因此功耗等级与这两种封装不同。 除此之外、数据表中没有其他差异。

    以下是供参考的机械数据:
    SOIC:www.ti.com/.../msoi002j.pdf
    MSOP-PowerPAD: www.ti.com/.../mpds046e.pdf

    此致、
    Bob