This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:自举权变措施

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679540/dp83867e-strap-workaround

器件型号:DP83867E

我们在强制设置 RX_DV、RX_CTRL 引脚之前开发了 PCB、因此我们没有在该引脚上启用自举

(引脚38)

我找到了一个 Linux 驱动程序的链接、该链接有相同的问题、他们建议清除 CFG4中的以下位- 我引述:


DP83867IR/CR SNLS484E[1]的数据手册于2017年3月修订 、建议不 支持模式1和2中的自举 RX_DV/RX_CTRL 引脚(请参阅表5下的注释(4级自举引脚))。 有些电路板的引脚以这种方式捆绑、需要 数据手册中建议的软件权变措施。
配置寄存器4 (地址0x0031)的位[7]必须清零。 这 可确保 PHY 正常运行。

如果我们没有这种情况,症状会是什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下主题中 Aniruddha 的响应。

    e2e.ti.com/.../597807


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢-我与之前的设计人员交谈、结果他意识到了这个问题、并添加了解决方法。

    因此、解决方法已经到位、但我们仍然会看到偶尔出现的 POR 问题-

    作为状态机的一部分、我们始终在 POR 之后执行另一个自动协商传递以强制执行新设置、并且 CFG4.7会作为该设置的一部分被清除。

    这是否足够?

    B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    这应该足够了、因为您要在硬件锁存之后实现软件覆盖。
    这应该很稳健。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我们发现在某些上电时链路未通电-我们更改了状态机以监控 PHY 状态大约 4秒、如果链路仍未通电(或处于未达到预期的速度/双工模式)、我们将再次重新协商。 修复了它(每次都有2000次加电、而在30分之一之前是可疑的)。

    此致。

    Boris