请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848I 您好、E2E、
我代表我的客户发布。
在 EMI 传导易感性测试期间、我们将在 RD-和 RD+引脚上以太网 PHY 器件型号 DP83848I 的输入端获得150MHz 噪声。 我们使用的是具有共模扼流圈的变压器、其抑制为33dB、但噪声仍然存在。 我们发现、通过在 RD-和 RD+引脚上放置一个150pf 电容器、我们可以降低噪声。 添加此电容器是否 会导致 PHY 出现任何问题? 违反任何参数? 我们关闭了自动协商功能。
感谢你的帮助! 如果您需要更多信息、请告诉我。
Russell