This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:LED-0/LED-1自举配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681023/dp83tc811r-q1-led-0-led-1-strap-configuration

器件型号:DP83TC811R-Q1

大家好、

我有疑问。

我将使用 LED_0和 LED_1。

寄存器0x0469位6和位2具有用于设置极性的寄存器。

写入它们的默认值为自举。

当自举被下拉时、该域中写入0并初始化为低电平有效。

是这样吗?

以下哪些引脚在内部上拉或下拉?

如图28中数据表左侧所示、我想通过下拉电阻器使用自举、因此我想检查如何设置它。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    LED_0和 LED_1具有内部下拉电阻。
    默认情况下、它们将为高电平有效。