This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:DP83620

Guru**** 2931440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680790/dp83620-dp83620

器件型号:DP83620

将 DP83620连接到网络时、我将获得 inet 地址、但不是 IPv4。 原因可能是什么?

不是:它显示了 MDIO 连接、甚至显示了引导线路中的 PHY 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohini、

    iNet 和 IPv4是 PHY 之上的层(物理层)。
    这可能是您的处理器中的问题。

    但是、您可以将620的原理图发送给我、我可以对其进行审阅、以确保一切正常。