This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:DP83849IF -错误处理

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680456/dp83849if-dp83849if---error-handling

器件型号:DP83849IF

大家好、团队、

我们目前正在支持基于 DP83849IF 的项目。

DP83849IF 在一侧与 ETH 搭配使用、而在另一侧与光纤链路搭配使用。

第二个单元接收光学信号并 将其再次转换为标准 ETH。

在通信期间、观察到一些零星错误、其中最常见的错误值为:0x05和0x55。

为了进一步评估错误以太网帧的根本原因、我们想了解 DP83849IF 如何处理物理层上的错误、 尤其是传输系统光学侧的位错误导致无效的5BIT 代码组时会发生什么情况。 DP83849IF 数据表指定了以下4B5B 代码组、DP83849IF 如何映射控制或无效代码、为介质转换配置芯 片、从一个端口(端口 A)到另一个端口(端口 B)。



谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、您好!

    如果存在代码组错误、则 RX_ER 计数器会记录这些错误。
    此外、RX_ER 信号引脚将被置为有效。

    您是否介意发送原理图进行审阅? 错误发生的频率如何?