This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:当连接120个节点时、关于限制

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679620/sn65hvd251-regarding-restrictions-when-120-nodes-are-connected

器件型号:SN65HVD251

您好、支持团队、

您能告诉我 CAN 通信在什么条件下运行良好、在120 SN65HVD251s 连接到总线线路的情况下吗?
数据速率和电缆长度是否有限制?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、

    有多种因素可能会限制系统中的最大功能数据速率和/或最大电缆长度。  

    首先、总线阻抗可能起作用。  根据 SN65HVD251数据表中有关总线输入电阻(70Kohm)和总线输入电容(10pF)的典型值以及60 Ω 总线终端电阻、具有120个节点的等效总线阻抗可能会显著增加显性到隐性边缘、这将影响网络的总环路延迟。  增加布线的阻抗还有助于降低环路延迟和/或在网络中的不同点引入直流变化。

    另一个可能更重要的因素是网络的物理配置。  网络中的任何桩模块都可能产生可能影响通信的反射。  在这种情况下、电缆长度和速度实际上取决于各个网络的结构。  您可以提供的有关节点排列及其电缆连接长度的任何信息将帮助我们为您的查询提供更有针对性的答案。   

    此致、

    Max Megee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您的详细教学。

    我们的客户询问我们如何在连接120个 SN65HVD251时检查伪操作。
    kΩ、我建议使用一对 SN65HVD251构成点对点通信、并在它们之间添加118个差分输入能力(10pF x 118个)和118个差分输入电阻(40k Ω/118个)。
    此外、我建议这个虚拟电路不考虑电缆的电容和电阻。

    此致、
    M. Tachibana