This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS36277:热性能信息

Guru**** 2925310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678220/ds36277-thermal-information

器件型号:DS36277

您好!

我们的客户要求我们提供以下信息、因为数据表中未描述这些信息。

结温 Tj (最大值)、工作和绝对最大值条件

热阻、θ JC (结至外壳)

热阻、θ ja (结至环境)

您能提供这些信息吗?

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro、

    我可以要求提供这一信息,但大约需要1周的时间才能获得。

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、您好!

    感谢您的回复和安排、

    我将要求客户等待一周。

    谢谢、此致、

    HIRO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiro、

    对拖延表示歉意。 在下面、您将看到提供的热性能信息。 必须使用 Ψ JT 和所包含链接中注释中的说明来计算 TJ。

    结温 Tj (最大值)、工作和绝对最大值条件
    - psi JT = 5.7
    -www.ti.com/.../sluu484.pdf

    热阻、θ JC (结至外壳)
    Theta JC、TOP = 47.7

    热阻、θ ja (结至环境)
    Theta JA-High K = 108.1

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas-San、您好!

    感谢您的确认和回复。

    我会将信息发送给客户。

    非常感谢。

    此致、

    HIRO