This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:热阻

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679446/pci2050b-thermal-resistance

器件型号:PCI2050B

您好、支持团队、

您能否与我分享 PCI2050B 的热阻(例如 θja Ω、θjc Ω、ψjt Ω 和 ψjb Ω)?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    我正在尝试查找此信息、并将尽快提供。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    以下是热性能数据(对于 ZHK 封装):
    Theta JA-High K:47
    Theta JC、顶部:10
    Theta JB:33
    PSI JT:0.5
    PSI JB:32

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser-San、

    非常感谢您分享这些信息。
    这对我们非常有帮助。

    此致、
    M. Tachibana