This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何配置954953?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681035/ds90ub954-q1-how-to-configure-the-954-953

器件型号:DS90UB954-Q1

您好,

如何配置 954953?例如、我的摄像头规格如下:
决议:1920 X 1080;
帧速率:30;
通道数:双通道;
数据格式:CSI RAW 12位;

954配置:
1:VDDSEL = 0 1.1V、带内部 LDO
2:IDX 10K 下拉 NC I2C 地址:0011 000x
3:模式78.7K 上拉97.6K 下拉
953配置:
1:IDX 40.2K 下拉菜单
2:MODE 下拉4780非同步模式

摄像头 MIPI 信号已输出、但954侧没有 MIPI 信号输出。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关设置和寄存器的信息、请参阅953/954数据表。 您可以监控954侧的错误寄存器。
    您是否尝试运行 BIST 模式来验证953和954之间的链接?
    TI 培训网站上还提供了调试953/954系统的培训视频、您可能会发现这些视频很有用。

    training.ti.com/ds90ub953954-system-design-operation