This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:DS90C387A

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680879/ds90c387a-ds90c387a

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: TFP401A

您好!

请查看随附的原理图、我们使用了 HDMI 芯片 TFP401A 和 LVDS 芯片 DS90C387A 、TFT 的分辨率为1920x1080、显示尺寸为15.6英寸

此致、

Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DS90C387A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TI.com 上的本应用手册中提供了 DS90C387A PCB 指南: www.ti.com/.../snla002.pdf
    您可以使用此文档来仔细检查电路板原理图。 如果您需要进一步的帮助、请联系您当地的 TI 支持/FAE、此操作可离线进行。
    请记住、E2E 是一个公共论坛、我们不应在此处发布原理图。