This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158RSBEVM:您能不能就噪声点的原因提供一些建议?

Guru**** 2932520 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678920/tdp158rsbevm-could-you-kindly-help-to-give-some-advice-about-the-reason-of-noisy-point

器件型号:TDP158RSBEVM
主题中讨论的其他器件:TDP158TMDS181TMDS171

降级:

我们测试了演示板、发现 HDMI OUT 的图像有一些噪声点。

我们将输出模式从 DP-HDMI 更改为 HDMI-HDMI、并删除了 R26、R27、R31、R32、 R33、R34、R35、R37、焊接 R9、 R10、R11、R14、R15、R16、 R17、R18。

我们已经测试了 HDMI 线路、没有问题。

我们可以使用扫描工具读取寄存器的值、但无法获取眼图。

您能否帮助您提供一些关于噪声点原因的建议?

我们如何获得眼图?

BTW、我们使用 HDMI 到 DVI 的适配器连接显示器。

非常感谢  

此致

祝你好运  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    TDP158旨在用作源侧交流耦合 TMDS 转接驱动器/电平转换器。 可使用双端接 HDMI 输入进行测试/调试、但不是预期用例。 此外、电源和 TDP158之间的电缆长度会影响性能。

    眼图扫描图仅受重定时器模式下的器件支持、TDP158仅是转接驱动器。 对于此应用、如果 TMDS181或 TMDS171具有直流耦合 TMDS 输入、则可能需要考虑使用该器件。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN:
    感谢您的回复、并请您帮助检查我们的申请。
    我们只想驱动 HDMI 输出(源)、可以使用至少20m 的电缆与其他 HDMI 输入(接收端)连接。
    那么、我们使用 TMDS181、它可以吗? 由于从数据表中我们无法找到长度。

    请 就我们选择的应用提供一些建议。
    非常感谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    您能否确认是否计划在灌电流侧或拉电流侧使用 TMDS181? 听起来 TMDS181将用于电缆的源极侧。 只要 TMDS181的输入是应该正常的直流耦合 TMDS 输入、 很难指定最大电缆长度、因为电缆长度和质量差异很大。 即使使用转接驱动器/重定时器、20m 也处于 HDMI 2.0支持的最大范围。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JMMN:
    具有转接驱动器/重定时器的 HDMI1.4b 支持的伤残范围有多长?
    另一个问题是 DP159的驱动能力优于 TMDS181、还是在相同的环境下具有相同的驱动能力?
    非常感谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    TMDS181和 DP159具有相同的驱动器功能。 带转接驱动器/重定时器的 HDMI 1.4b 的最大范围为20-25M。

    此致、
    JMMN