This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS84A:

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681033/sn65lvds84a

器件型号:SN65LVDS84A
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93

大家好、

我的客户使用 的是 SN65LVDS84、并且希望改用 SN65LVDS93、因为它的性能更好。

我的客户是否需要重置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    这些器件不是引脚对引脚兼容的、因此需要进行一些更改。 请参考数据表上的功能方框图和典型负载和移位序列图。

    此致、
    I.K.