This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:CC 引脚检测到 OUT1/2信号生成之间的工作时间延迟

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680948/tusb321-operating-time-delay-between-cc-pins-detection-to-out1-2-signal-generation

器件型号:TUSB321

您好!

我在设计中将 TUSB321用作 UFP。

我需要一些有关 TUSB321中 OUT1和 OUT 2输出信号的信息。

这2个信号用于识别 TUSB321中的电流电平检测。 但是、我想知道 在 CC1/CC2检测到电流电平后、在 OUT1 / OUT2引脚上生成输出信号所需的延时时间。

从我的设计中、我注意到这种有效值为180ms (从 CC 引脚检测到 OUT1/OUT2生成)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariselvam、

    ~检测的时间在100 μ s 范围内。 执行 CC 检测后、OUT1/2信号的生成时间与 CC 检测时间相比可以忽略不计。 因此、您将得到的180ms 值将输入到规格中。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组