This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:1.8V 至5V 转换+信号质量增强

Guru**** 2945590 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9803, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680866/p82b96-1-8v-to-5v-translation-signal-quality-enhancement

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9803、 TCA9517

您好!

我们需要具有中继器功能的1.8V 至3.3V I2C 电压转换器、因为信号路径上有多个连接器会降低信号质量。  P82B96是此应用的最佳选择还是更经济的选择?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    这里有一些问题要问:

    1) 1)您能告诉我客户打算使用的最大频率是多少? (100kHz、400kHz、1MHz)

    2) 2)您还提到信号正在降级、您是否知道导致此情况的原因(我假设电容过大)? 示波器快照可用于确保信号完整性问题是由电容引起的。

    3) 3)他们在 I2C 总线上看到多少电容?

    4) 4)他们是通过电缆通信还是全部在板上?

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    P82B96通常用于需要长距离 I2C 和电缆的应用。 该器件需要至少两个 P82B96 (电缆每侧各一个)用于板载通信该器件通常稍微高于顶部、因为除非您希望 I2C 总线上具有大量电容、否则不需要该器件 (此器件可缓冲最大4000pF 的电容)。 如果您期望超过400pF (400kHz 的 I2C 标准)、您还可以使用多个串联缓冲器来解决该问题。 (这听起来就像您所提到的更经济的选择)

    目前、我想 TCA980x (对于400pF TCA9803等器件可能是正确的选择)或 TCA9517。 两者均支持400kHz、也支持电平转换(TCA980x 支持约3.3V、而 TCA9517支持约5V)。 您在第一篇文章中提到了1.8V 至3.3V、但您的标题中说的是5V、因此我不确定您的意思。

    如果需要1MHz 频率、则 TCA9617是我们唯一支持该频率的器件(它还提供电压转换)。

    谢谢、

    -Bobby