This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:应用场景

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679312/sn65mlvd206-application-scenario

器件型号:SN65MLVD206

你好、支持者

我的客户有以下情形、希望采用 SN65MLVD206。 请帮助检查它是否正常。

它们需要在两个电路板之间传输1pps 信号。 每块电路板上一个 SN65MLVD206。 两块板通过 RJ45通过10m 以太网电缆进行连接。 SN65MLVD206能否支持这一10m 以太网电缆传输? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    传输速率是多少? "1pps"是什么意思?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题。 通过以太网电缆、您是指 Cat5吗? 是屏蔽的吗?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Yaser

    是的、它是 Cat5。 请检查屏蔽和非屏蔽。 谢谢!

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请回答我的第一个问题:传输速率是多少? "1pps"是什么意思?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Yaser

    很抱歉、缺少第一个问题。 1pps 表示1Hz 信号。

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的回答。 是的、在如此低的速率下、10米不会成为 Cat5电缆(屏蔽或非屏蔽)的问题。

    此致、
    相位